我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

60年风雨芯片路,关于大陆的12个细节回眸 | 老兵戴辉

2019-01-14 11:32:38阅读量:1960来源:芯片大师

本文作者戴辉,已获授权转载,首发于天天IC(集微网)。

2018年的12月31日的跨年之夜,二十多年的信息科技老兵戴辉在餐桌边敲下了这个题目,感慨不已,竟无语凝噎,不知今宵酒醒何处?!

2018年,是跌宕起伏的一年,发生了一连串大事:中兴禁供、中美贸易摩擦(不是war)、5G标准投票、晋华禁供事件、华为CFO被拘等,都与集成电路有着直接或间接的关联。

2018年是集成电路发明60周年,正好一个“甲子”。传说中,一甲子就有一劫,度过了则就是快乐的“花甲”。

我们活在一个伟大的时代。一生都与菜刀锅铲为伍、小学学历的老娘坐我的专车,见我亦步亦趋地跟随导航里志玲姐嗲嗲的指引,突然大发感慨:用那么远的卫星来定位,还知道走哪条路不堵车,是不是都是芯片(的功劳)?人怎么可以这样怪气(湖南方言“聪明”)呢? 然后她又紧张地问:(贸易摩擦)以后,还有这个高科技吗?

中国的老百姓们,第一次知道芯片和相关的技术标准(如5G)是如此的重要!

但激愤并不能解决问题。芯片有两个特点,一是没有弯道可以超车,二是需要广泛的全球合作。

这不禁令我想起了大学课桌上好事者写的打油诗:你中有我,我中有你。未来的日子里,我们不仅需要艰苦奋斗,更需要“与狼共舞”。

过去四十年,中国一直高歌猛进,但前进的道路不可能总是一帆风顺。相信凭借中美两国领导人的智慧,终将 find a way out。让我们再一次携手,正如二战中一样。

时势造英雄,2018年在“戴小白”陪伴下,在餐桌边写了不少应景文章,一不小心在X信XXX条X浪X凰X易X狐X度都被推送得不要不要的。老夫聊发少年狂。

回望漫漫历史长河,采得芯片史上的若干标志性事件,写就本文。


2018年是集成电路发明60周年,中国大陆早年并不落后

Long long ago,真空电子管这样笨重的器件还在应用当中,红军长征背的电台上就用这个。有部神剧说红军电台坏了一个电子管,后来只好去国民党那里偷了一个。


图注:“半部电台”发展出了西电

有些音响发烧友很喜欢用功放“胆机”,所谓“胆”,就是真空管。他们觉得胆机出来的声音很醇厚,好似帝都的尾气。

二战之后的1948年,贝尔实验室的威廉·肖克利( Shockley,William Bradford)和两位同事巴丁和布拉顿发明了晶体管(transistor),这是固体半导体器件,可代替真空电子管,但是体积小很多。如果没有晶体管,也不会有后续的集成电路了。


图注:首款晶体管

肖克利同学志得意满,信心爆棚。于是在1955年,从每每大雪纷飞的东海岸新泽西回到了一年四季阳光明媚的老家,在加州圣克拉拉干旱的山谷里创业。这里毗邻斯坦福大学,他一定是想蹭学校食堂的buffet吧?老兵还真吃过两个星期,好得很!

他从全美招聘了八位杰出年轻人,摩拳擦掌想干番大事业,将晶体管平民化。

不过他只适合在大平台贝尔实验室,自己做事却一塌糊涂。他曾说,在10个人中就有一个是精神病人。所以,他认为现在公司里有两个精神病患者在为他工作。他要求所有雇员去接受心理测验,他不相信任何人。无独有偶,老兵戴辉想起,精神病专科医院康宁医院IPO过审时,也有一个这样的段子:发审委官员问,根据你方招股说明书描述,中国人每3人中有1人是精神病,请问我们几人中哪些是精神病,如果不能如实回答,就涉嫌虚假夸大市场容量。

真正将晶体管平民化,其实是在日本。索尼就是在肖克利的发明上,大规模生产晶体管来做收音机起家。


肖克利的八个门徒提议研究集成电路(IC),将多个晶体管整到一颗芯片里,但肖克利拒绝了。1957年,八个人忍无可忍,集体出走,在天使投资帮助下创立了仙童半导体。


图注:硅谷八叛逆,墙上是仙童的LOGO

肖克利大怒,骂他们是“八叛逆”(traitorous eight)。不过,也要感谢肖克利,正是他使得这个干旱贫瘠鸟不拉屎的山谷,从此阴差阳错地发展起了芯片产业。

1958年9月12日,美国,德克萨斯州达拉斯市,德州仪器公司的实验室里,工程师杰克·基尔比(Jack Kilby)成功地实现了把若干晶体管集成到一块半导体材料上的构想。当年德州仪器夏天放两个星期假,基尔比初来乍到,留守大本营,最终做出了这个伟大的玩意儿。看来,“不惧孤独”挺重要。

创立台积电的张忠谋和他曾有交集。60年前的德州仪器(TI),在1958年5月至9月期间,基尔比经常端着一杯咖啡,在下午5时半至6时左右,到办公室找张忠谋聊天。基尔比表示,他在发明一项东西,就是改变世界的集成电路。

也就是在1958年略晚一些,当时在仙童半导体的八叛逆之一诺伊斯(Robert Noyce)发明了更加成熟的集成电路,并开始了规模商用。IBM给与了第一个订单,回头IBM自己也建了集成电路生产线。

八叛逆的另外一位戈登·摩尔(Gordon Moore),1965年在仙童科技工作的时候,提出了著名的摩尔定律。其内容为:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。换言之,每一美元所能买到的电脑性能,将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

1968年,诺伊斯和摩尔联手创立了Intel。2018年的夏天,我们参观英特尔博物馆的时候,讲解员无比自豪,好像是他自己干的好事一样。


图注:老兵戴辉和明锐理想AOI冀运景先生一起硅谷朝圣

摩尔定律后来遇到了发展瓶颈。九十年代,离硅谷不远的加州大学伯克利分校胡正明教授,在FinFET和FD-SOI工艺技术(别问我这是什么)上取得巨大突破,又使得摩尔定律得以延续至今,这才有了华为今天的麒麟980。

蒋尚义在深圳的IC论坛上讲到胡正明的贡献时,说了一个段子:当年,胡正明领奖领得手软,我从来不知道这个世界上,居然还有这么多的奖!

其实,在上个世纪的六十年代,中国大陆距离美国,在芯片上的差距大概只在四五年左右,甚至一度远远领先于中国台湾、韩国。

举一个标志性的例子:1959年美国发明平面光刻技术,成功研制平面型扩散晶体管(简称“平面管”)。1960年美国采用平面技术研制成集成电路,从此走上可以大量生产的道路。而中国科学院半导体所也在1963年研制成平面管并发明平面光刻技术,研制成功平面型扩散晶体管(简称“平面管”)。国内一些单位也陆续开始了集成电路的设计和生产。

后来由于大家都知道的原因,就一步一步被帝国主义远远拉下了。

风险投资就是从芯片开始的,科创板将是中国的纳斯达克!

没有钱,什么都白瞎。一块钱可以愁死英雄好汉。

1957年,硅谷“八叛逆”是在亚瑟洛克(Arthur Rock)的帮助下获得了东海岸仙童(Fairchild)家族的天使投资,才得以创办仙童半导体的。要不哥几个哪里能实现梦想?


创业前,八个人签名的一美元纸钞

六十年代末,仙童的几位创始人逐渐离开,因为团队已经不具备企业的控制权。正如苹果公司乔布斯形象比喻的那样:“仙童半导体公司就象个成熟了的蒲公英,你一吹它,这种创业精神的种子就随风四处飘扬了。”诺伊斯创办Intel,并天使投资了AMD(他并未料到二者居然成为几十年的竞争老对手)。硅谷的很多半导体公司是仙童半导体的直接或间接后裔。

成功“拉了皮条”的亚瑟洛克被誉为风险投资之父。1972年,八叛逆中负责融资的克莱尔创办风投KPCB;同年,曾是仙童公司TOP Sales 的瓦伦丁创办了红杉资本。

因此,VC实乃发源于IC,原是一家人。

有情怀的芯片天使投资人杨健系统地讲述了这个历史,他的文章是:IC是VC永恒的风口。我和他一起天使投资了Coolhere降噪耳机,一起吃过饭。杨健和投资了滴滴与ofo的朱啸虎是同学,但却走上了两条风格截然不同的投资之路。

硅谷附近的旧金山市,有家叫“华登国际”VC,创始人是华人陈立武。华登早早地于1994年来到中国投资半导体企业。当时不少外资投资了一系列国内的半导体公司,但成功者寥寥,基本上全军覆没。这造成了在2005年之后的十年间,几乎没有人投资半导体产业,但华登一直在坚持。

2018年9月,老兵戴辉从硅谷急吼吼地赶回来,参加了集微举办的厦门半导体峰会。华登中国的黄庆博士说他是很少地还在中国坚持看半导体项目的人,非常孤独。

最近几年,投资半导体领域的国家集成电路大基金成立了,国家队轰隆隆入场。有了大基金投后期做接盘侠,前期的天使和风投也就来劲了。

2018年上海进博会,总书记提出:在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度。

这让我不禁热泪盈眶:这将成为中国芯片发展的核心动力!美国的芯片事业发达,与纳斯达克证券交易所就密切相关。科创板只许成功!

中兴禁供事件,引发中国芯片狂潮

这件事情对中国的芯片产业有着很大的刺激。我写了几篇文章,前两篇在上观新闻首发。

一位华为老兵对中兴事件的感慨:“断粮”的恐惧是任正非折腾的动力

如果中兴制裁事件换了华为会怎样?华为老兵这么看

华为老兵戴辉:如何正确地看待中兴

这个事情,其实要分两个方面来看。

一方面,美国确实控制了核心的底层技术。即使是强大如华为,尽可能考虑到了商业断供的风险,但也挡不住美国的“禁供”。如果对华为禁供,照样得趴下。

举两个例子。FPGA的四个供应商全部是美国公司,国内的紫光同创任重而道远。主流EDA的四大家Cadence、Synopsys、Mentor、Ansys也都是美国公司。国内的华大九天主要是模拟IC设计,国微技术刚开始进入EDA领域。

但是我们也要看到事情的另外一方面。

正是华为、中兴和众多中国厂家的辛勤努力,才使得全世界人民享受到了如此好的电子信息时代,并消耗了美国产的大量芯片。中兴的网络设备也广泛服务于全世界。

也就是说,中美之间的依赖其实是相互的,相互紧密合作。这与当年美苏之间产业链互不相干的关系有着本质不同。

因此我预料中兴一定会获得有条件的“开禁”。事实最终证明了我的判断。

之后,中国各大城市的芯片论坛轰轰烈烈地开展,中国的老百姓第一次发现,没有芯片,一切都白瞎。连马化腾也上台讲演,谈到芯片的重要性。

个人电脑(PC)是带动芯片腾飞的第一波

Intel是从存储芯片起家,不过,日本人后来居上将成本做的更低,Intel不得不放弃,全力压注CPU,成为霸主,并有了一个传奇故事:只有偏执狂才能生存。

可惜好景不长,日本人又被韩国人干趴下了。18年的晋华事件,得益最大的也并非是美国(美光),而是韩国三星和海力士。

1983年,IBM基于英特尔芯片和微软OS定义了PC(个人电脑)的工业标准,随后这个产业蓬勃发展。1988年,戴辉在湖南南县一中的计算机房里,在兼容PC上尝试了编程,画了一个三角形,心中无比激动。

整机是最终满足客户需求的产品。没有整机行业的发达,芯片就是无缘之木。

个人电脑PC成为了拉动芯片爆炸式发展的源动力,尤其是Intel。如果不是怕“反垄断”,Intel就不会开放x86架构的授权给AMD,后者或许也就看不到今天AI时代带来的辉煌了。

图注:IBM兼容机

国内的中星微也是从PC摄像头的输入处理芯片起家的。

硅谷是移民城市,来自中国大陆和台湾的很多年轻人也来到了这片热土。Marvell是做传统硬盘控制芯片起家的,英伟达是做显卡起家的,都与PC密切相关。


图注:2016年英伟达黄仁勋和ELON MUSK对话无人驾驶和AI,我在现场

中科院计算所倪光南曾在联想担任总工程师,联想起家的汉卡,乃至于联想这个名字,都因他而起。有句口号曾深入人心:人类失去联想,世界将会怎样?

90年代,倪光南在联想也成功领衔做出了激光打印机的芯片,还有程控交换机,但是由于柳传志“贸工技”的思路,而黯然收场。


图注:倪光南展示采用自研ASIC的激光打印机,就与PC有关

1992年南巡发言解放思想发展高科技之后,我在东南大学大礼堂里第一次听到了倪光南平静但激动人心的声音。台下的我,心潮起伏。

这么多年,倪光南如堂吉诃德般,在国内一直推动着芯片和自主可控操作系统的发展。其中的艰难,只有他自己最清楚。2018年,他已八十高龄,还象空中飞人一样,在全国布道。

倪光南就是中国的弗里德里克-特曼(Fred Terman)。斯坦福大学的特曼教授一手扶持起了硅谷电子和芯片的创业文化。从HP开始。

图注:1938年,HP起家的车库

台积电奇迹般地改变了整个芯片行业的生态,中国因而在芯片设计领域率先突破

一颗芯片要曾经芯片设计、晶圆制造、封测三个环节。

在台积电成立之前,老牌的芯片企业都是一竿子捅到底的,叫IDM模式IDM(Integrated Device Manufacture,集成器件制造)模式,企业都很庞大。小企业根本没有染指的机会。

八十年代,台湾的经济部长李国鼎(老兵戴辉的中央大学校友)搞了个新竹高科技园区。1985年,拉德州仪器副总裁张忠谋来担任台湾的工研院院长。后来,李国鼎给了他一个题目:假如(台湾)要成立一个半导体公司,要怎样的公司?

这让张忠谋想出晶圆代工创新商业模式,并于1987年创立了台积电TSMC。正是张忠谋率先将“IDM”模式解耦,使得新兴的fabless design初创企业可以专注于轻资产的设计工作,将生产交给台积电这样的晶圆代工厂(foundry)。


这也是中国的芯片设计业可以率先获得突破的重要技术基础。

华为海思1991年设计的第一颗芯片,就是在德州仪器(TI)代工的。

苹果自己设计CPU。2016年其Iphone6S和6S Plus的CPU在三星和台积电同时代工。结果采用台积电芯片的手机性能比采用三星代工芯片的性能更好。同样的价格买来的手机,性能却不一样,不少粉丝怒火中烧,这就是名噪一时的“芯片门”事件。之后,苹果的CPU主要就在台积电代工了。

目前,台积电的角色已经远不只是代工厂,而是引领了集成电路制造技术的进步。台积电和ASML(阿斯麦)等上游的设备企业紧密合作,已实现了7nm的量产。而Intel和Global Foundry甚至都宣布放弃跟进。

台积电南京厂也实现了16nm工艺的量产。正是这个厂,拯救了南京的半导体产业,现在风头甚健。否则,南京在芯片领域还要一直被苏州甚至毗邻的合肥碾压。

总部在上海的中芯国际一直不屈不挠地在做晶圆。与台积电南京厂、台湾联电的厦门厂一起,成为大陆晶圆生产的核心力量。


图注:兆易集成电路科技馆展出了不同尺寸的晶圆

手机是中国芯片发展最大的牵引力

珠海举行的中国集成电路设计业2018年会上中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长、清华大学魏少军教授带来了题为《迎接设计业的难得发展机遇》的主题演讲。

图注:比特币币值崩溃后,上海将重回第二

神州大地,芯片到处开花!连我的老家长沙也有了芯片上市公司国科微。

在珠海的芯片设计会议的告别晚宴上,魏少军教授挨桌敬酒。老兵戴辉我先干为敬!

珠海在芯片设计上有一件往事。当年全球的MP3播放器中,炬力(现在叫炬芯)的MP3芯片在全球一骑绝尘!创始人赵广民先生2007年不幸因车祸去世,长使英雄泪满襟!

乔老爷子就是靠MP3重返荣光的。2001年,乔布斯重返苹果后发布了MP3播放器iPod+独创的汇聚音乐资源的iTunes,掀起了一场革命。

中国的芯片产业发展上,智能手机是第一推动力。

第一波革命是山寨手机。

2006年,联发科发起的GSM山寨手机是一场技术革命,带来了四个重大的影响。

山寨手机使得深圳及毗邻的莞惠成为了全球的手机之都。深圳并没有如呙中校所说的那样被无情抛弃,反而是华强北的草根精神拯救了这个美丽的海滨城市。

GSM彻底战胜了CDMA,并造就了华为。借2007年全球金融危机西方公司自顾不暇之际,华为在全球疯狂抢占了GSM地盘,老兵戴辉作为华为无线国内以及海外销售最早的成员,有幸亲历了这段伟大的历史。请见本人的文章:华为的"长征”:生死存亡500天

赵立新的格科、孙洪军的艾为、张帆的汇顶,都是随着山寨手机这一波起来并完成原始积累,进而在智能机时代更上一层楼。

陈大同带领的上海展讯也成为了山寨手机Turn-key解决方案的强者,与联发科分庭抗礼。

芯片销售的Turn-key solution思路在各个领域发扬光大。华为海思的视频监控芯片就是一个典型,摄像头厂家只要做不多的工作,就可以做出形态各异的整机。而以前用西方公司的芯片,整机厂家要做大量的研发工作。

第二波革命是智能手机。

重新回到苹果的乔布斯于2007年重新定义了智能手机,并在中国大规模生产制造,这正是美国设计和中国智造共同努力的结果。这也带来了几个重大的影响。

•智能手机和蓬勃发展的移动互联网彻底改变了我们的沟通方式和生活。3G(以及后续4G)终于找到了盈利模式,华为借助GSM市场地位在后续的3G和4G升级上赚得盆满钵满,并成为了世界第一。余承东因此笑傲江湖。

•小米、华为和荣耀、vivo+OPPO+一加等手机品牌,强悍的ODM行业(华勤闻泰龙旗与德禾苗等),强大的代工行业如富士康、伟创力、深科技、比亚迪等都疯狂的发展起来。

•华为海思的手机芯片被带动发展起来,强大的基带能力是核心。苹果和高通也有了热闹的口水战,给我们IT人士多了很多谈资。老兵戴辉:从二战美女聊起,听苹果、高通和英特尔之间的那些八卦!! 大家容易忽略的一个历史是:海思手机芯片首次使用是在刘江峰领导下的荣耀系列上。

•封装测试领域受到西方限制较少,国内的先进封装技术发展很快,一方面,外资在国内积极设厂,另一方面,大陆本土企业也不断提升与做大,如长电、通富微、华天等,中芯国际独立董事蒋尚义(原台积电高管)也提到:大陆追赶半导体,关键是封装。大陆的整机优势可以很容易地通过SiP等封装工艺转变成芯片。

•自动化设备供应商也都发展了起来,比如老兵戴辉有份参与的明锐理想AOI(自动光学检测)设备就广泛用于SMT和芯片封装产业。

CPU架构群雄博弈,RISC-V横空出世!

这个芯片世界,“计算”的应用实在太普遍了,有几种主流的CPU架构。

PC和服务器的CPU主要是Intel的X86架构。

智能手机,是基于Arm的CPU架构和安卓(Android)的操作系统,这个体系,颠覆了传统PC的WINTEL紧耦合方式。高通海思展讯都是基于此。

安谋(Arm)公司现在是日本软银控股,在中国叫Arm,一直也在图谋进入服务器领域,抄Intel的后路,不过尚未成功。


图注:戴辉在英国剑桥Arm总部前

物联网(IoT)领域更是烽火浓浓。传输方式上,NB-IoT与LoRa两种广域无线连接技术路线正在对决。前者有运营商和华为力挺,后者则有阿里和腾讯等互联网大咖扶持。

对于腾讯和阿里而言,帮助老百姓交电费水费停车费,就可以大大强化微信支付和支付宝的地位!

阿里的IOT(物联)策略最为激进。收购了中天微、建立平头哥,主要都是为此。有个小哥在超市买单时说:我要用支付宝付,因为马云在搞芯片为国争光!

技术路线的交锋上,中国经常成为了主战场,美欧也经常在此PK。当年GSM争取了中国的支持,美国的CDMA最终衰落了。

光传输欧洲标准(SDH)争取了中国的支持,邬贺铨首发国产SDH设备。邬贺铨院士说:(中国大力参与后),光纤比面条还要便宜了!

2018年,RISC-V真正开始在开源指令集的CPU芯片架构市场中建立势头。RISC-V想在迅速发展的物联网和嵌入式CPU领域分一杯羹。


前几天消息传来,Wave Computing 宣布将MIPS置于开源,其MIPS指令集架构(ISA)和MIPS最新核心R6将于2019年第一季度上市。我的脑袋被门板一夹:早干什么去啦?当年,倪光南曾在MIPS上推动国产CPU进步,历尽艰辛,君正继承了衣钵。

非常值得提出的是,国内的神威、龙芯(基于MIPS)、飞腾(基于Arm)等自主可控CPU在超算、服务器等领域大跨步地发展。西方国家不敢轻言“禁供”!

从IBM那里买来技术消化的中晟宏芯(Powercore)也取得了可喜进展,京华科讯还在采用其芯片的中太服务器上搭建了桌面云计算虚拟化DEMO。

现在很火的AI(人工智能)和无人驾驶,都是要基于强大的计算能力的,可基于CPU、GPU图像处理单元、HPC高性能计算、FPGA可编程逻辑控制器、ASIC专用芯片等。华为发布的AI芯片,吹的就是算力超强,看样子要和英伟达去PK了。

老兵戴辉第一次系统讲述了华为海思的芯片设计事业发展史

华为海思作为中国最成功的设计企业,其发展故事很受关注。在魏少军教授的PPT里,海思收入排第一,几乎为后九强的总和。不过,据我所知,海思总部在深圳,大量研发人员却在上海。


来源:中国半导体协会,魏少军教授

在手机中国联盟永远的秘书长老杳同学的鼓舞下,我在集微网首发了四篇讲述海思芯片历史的文章。这也是业界第一次如此系统地讲述了华为芯片历史。

老兵戴辉:华为的芯片事业是如何起家的?

•徐文伟缔造了华为第一颗芯片,用在程控交换机上。任老板的吸星大法很厉害,徐文伟来自亿利达,李铮来自中国集成电路908工程无锡华晶,叶青来自国家队大唐。对909工程唯一的设计企业深圳国微电子更是绝不放过。可以说华为“吸引”了不少人才。


图注:1994年访问美国,左起刘启武、李一男、杨汉超、徐文伟、郑宝用、黎健、毛生江

老兵戴辉:华为海思的麒麟芯片是如何崛起的?前华为人揭开众多不为人知的故事! 核心观点:

•早期是华为终端来极力拉动芯片发展,现在则是由芯片来力推手机向前。(老杳总结)

•海思的手机芯片在楚庆(现任紫光联席CEO)开始K3V1,在“拼命三郎”王劲手上建成K3V2(天妒英雄)。胡波接棒,麒麟造就辉煌。

•数据卡是郭平领导下华为终端的奇葩产品,随后开发的巴龙基带则成为华为手机以及芯片如此成功的关键。华为西欧徐文伟和彭博等人发起了这个需求。

老兵戴辉:海思的视频监控芯片是如何成为霸主的?

•这是海思的外销芯片史诗般的成功故事。

•摄像机巨头大华给了第一桶金。

•华为现在已经成为了H.265标准的核心贡献者。

老兵戴辉:海思机顶盒芯片是如何成为霸主,并与中国标准相互成就的?

•三大运营商拉动的IPTV事业、中国推动的AVS音视频标准是最重要的助推力量。

•本文获得工信部旗下公众号工信头条转发,因为这是工信部的功劳!

中国成为全球移动通信标准的主流玩家,展讯为TD建功!

三流企业卖产品(整机),二流企业卖技术(芯片和IP),一流企业卖专利(收授权费)。

5G标准的投票,引起了大陆网民的议论狂潮。杨元庆答复:技术不分国界。

我听后顿时懵圈了,通信技术标准不就是大国博弈啊!于是星夜写了一篇文章在上观新闻首发:就5G标准联想投票一事,华为老兵讲中国企业参与国际通信标准制定背后的故事

文内提到一个重要历史事实:中国主导的3G标准TD-SCDMA,体现了中国参与国际标准制定的强大意志。2009年1月,中国移动临危受命苦心运营的G3网络就是基于这个技术基础。董事长王建宙估计头发白了不少。

TD艰难成功后,3GPP国际标准组织张开怀抱热情欢迎了中国人一起来合作制定4G和5G的主流标准。因为就算不让中国融入,中国也已具备了完全自立标准的能力,到时候鹿死谁手,还很难说啊!

但是如果没有展讯适时做出了TD手机芯片,TD标准就压根玩不起来,最后只是一堆废纸。(备注:TD基站可以用DSP来实现)。

文章:陈大同忆往昔:海归创业及中国3G之路 里写道:欧美大佬们开始动作频频,散布“TD不能单独组网,只能作为其他3G网的补充”等种种舆论。在各种压力下,数年间,TD又走过了室内测试,室外测试,小规模组网,大规模测试,其中无数的艰难险阻,真可谓步步惊心!展讯与大唐、T3G、重邮信科等芯片厂商,及华为、中兴、新邮通等基站厂商,密切合作,相互激励,一步步走了过来。

标准需要全球合作。


图注:“Polar码(极化码)之父”的土耳其Erdal Arikan教授

这几天,国内无线泰斗尤肖虎教授对6G进行了介绍:可以说,6G上天、入地、下海,无所不能,应用在各个领域。对于普通老百姓来说,当然在带宽、成本方面都能直接享受到好处,我们的目标就是打造老百姓用得起的智能化。5G到6G不只是移动通信,更是信息通信,它的特征远远超出了移动通信的概念,涉及计算机、人工智能、大数据等,并融合到一起。6G的特征可以用9个字来阐述:全覆盖、全频谱、全应用。

徐文伟、华为5G首席童文博士与尤肖虎教授均毕业自东大无线电系,为我母校打个CALL。

匪夷所思:数字“克隆人”,把器官“种”在芯片上

听顾忠泽教授介绍了“器官芯片”,吓坏宝宝了。一个人得了肿瘤,我们可以将这个个体的肿瘤细胞,通过数字克隆的方式,培植在芯片上。在芯片上对克隆出的肿瘤细胞进行新药的试验、治疗。据介绍,人体器官芯片可以有效模拟人体生理、病理状态的器官功能,是完成数字克隆人的一项关键技术。目前东大已经研发了心脏、肿瘤等13种人体器官芯片,并具备了生产相应器官芯片的生产线。

图注:中立者顾忠泽教授

有芯还要有“魂”

有芯还要有“魂”,魂就是操作系统。

计算机和通信最早是各自独立的发展,分别属于IT(信息科技)和CT(通信科技)领域,然后逐步融合,成为ICT科技,并有了两次巨大的技术革命:互联网和云计算。请见本人发表的文章:华为和联想的背后:通信与计算机爱恨情仇三十年 | 深度。

云计算颠覆了传统的计算架构,可望实现WINTEL的解耦,因此成为中国操作系统弯道超车的一个难得的机会。

采访了倪光南院士后,戴辉写了一篇操作系统发展的文章在上观新闻首发:华为老兵讲国产操作系统背后的故事,里面有倪光南、任正非、马化腾和马云

国内操作系统在几个领域已经做得比较好:基于云计算的操作系统(阿里云、华为云、腾讯云、季昕华创立的Ucloud为独立做大的公有云)、桌面云操作系统(本人任董事的京华科讯等)、基于服务器单机的LINUX操作系统、物联网嵌入式操作系统等。

目前国内自研压力最大的操作系统有基于PC桌面的操作系统(对标微软的视窗)和基于智能手机的操作系统(对标安卓和苹果的iOS)两类。这都是我们最常见和最常用的。

微软和安卓构筑了非常好的生态,再独立做一个生态出来并不容易。

经过前赴后继的努力,在PC桌面上,国内基于LINUX已经有不少OS(麒麟、深度、红旗等)。 抵御“禁供”是绰绰有余了。

在智能手机上,安卓也列入了对中兴禁供的名单。马化腾表示:"我记得华为任正非在内部也在讲,他们研发海思芯片,就是说你们可能永远是做备胎的,当时很多人不理解,但是今天这个格局可能大家更加理解。"

注意到中国人使用的APP绝大多数都是国产的,微信可以直接采用小程序来替代APP,因此在“禁供”情况下,微信本身完全可以进化成手机OS。

阿里的YUNOS兼容安卓,装机量曾达一亿,但反而强化了安卓的强势地位,现在YUNOS转战车联网和物联网(IOT)了。

大国博弈之道是:一旦你有“备胎”,那反而不会对你“禁供”了。

物理学家张首晟教授见证并天使投资了世界上最早的云计算虚拟化企业VMware。2018年夏本来我是有机会在硅谷见到他的,但因故错过了这最后一次机会。

图注:年轻时候的张首晟,右边是杨振宁教授

科技教育从青少年开始

我在解放日报旗下的上观新闻首发了:全球最大的科技夏令营是什么体验:和七个孩子一起闯荡硅谷。可以看到,美国对青少年进行的科技教育是非常好的,18年夏我去了还去了Google支持的计算机历史博物馆(computer history museum)。

值得一提的是:中国也对青少年开始了芯片领域的教育。

我在合肥参加封装大会(这届是通富微宴请各路神仙),参观了公益性质的“兆易集成电路科技馆”,上海也有展讯策划投资并建成的国家级科普教育基地“上海集成电路科技馆”,从“哲学+自然科学”的角度,凸显信息化时代“集成”与“智慧”的力量,给孩子们一个认识科学、感受科技力量的亲密接触机会。

集微网老杳谈了一个梦想,要建立一所“手机博物馆”,手机是芯片的巨大拉动力,也将一并展现。

梦想总是要有的,万一实现了呢?


本文作者:戴辉,转载请注明来源