收藏官网,优惠快人一步
您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹
10000元大奖!第二届立创商城电子制作节火热报名中!轻松入围、自由发挥,更有专家评委点评打分、荣誉证书和定制奖杯!一等奖1名,奖励税后10000元;二等奖2名,各奖税后6000元;三等奖3名,各奖税后3000元;入围奖若干名,入围即获500元奖励。报名成功越早设计时间越充足,按要求简单发帖即完成报名,赶紧参加吧!官方介绍及报名入口:http://www.szlcsc.com/go/17523dej
本作品经作者右走(立创社区昵称)授权发布并标注原创,转载请注明出处,未经允许不得用作商业用途。
一、作品简介
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为"步距角",它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能像普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。
二、作品亮点
此次作品主要采用TB67S109A电机驱动器。TB67S109A是一种配备PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器,内置时钟解码器。特点有以下几点:
1. 能够控制一台双极步进电机;
2. 能够用PWM来控制恒流驱动;
3. 允许全步、半步、1/4、1/8,1/16、1/32步运行;
4. 错误检测(TSD/ISD)信号输出功能;
5. 内置错误检测电路(热关断TSD),过电流关断(ISD),以及上电复位(POR);
6. 可通过外电阻与电容自定义电机的斩波频率。
三、系统设计
备注:步进电机不能直接接到工频交流或直流电源上工作,而必须使用专用的步进电机驱动器,它由脉冲发生控制单元、功率驱动单元、保护单元等组成。驱动单元与步进电动机直接耦合,也可理解成步进电动机微机控制器的功率接口。
四、原理图
1. TB67S109A驱动电路
备注:步进电机驱动器,它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移,或者说:控制系统每发一个脉冲信号,通过驱动器就使步进电机旋转一个步距角。也就是说步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。所以控制步进脉冲信号的频率,就可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,就可以对电机精确定位。
2. 逻辑电路
备注:如上图所示,这是一个由74HC123D构成的双重可再触发的单稳态多谐振荡器,它的功能是在没有接收到脉冲信号时候自动将驱动电流降为一半。而M0、M1、M2的作用是选择细分。
3. 电源电路
备注:由于单片机工作在5V,而步进电机的工作电压为几十V,所以需要XL1509对电源进行稳压至5V,给单片机供给电压。
五、材料清单(BOM表)主要物料
六、PCB实物图
七、总结
在此次电子制作中,发现了一些步进电机需要特别注意的事项,在这里提出来给大家参考参考:
1. 步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在 1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低;
2. 步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大;
3. 电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一是
电机不失步,二是可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度;
4. 应遵循先选电机后选驱动的原则。
在这里再次感谢立创商城,这是一个不错的平台,祝其发展越来越辉煌!
【关于】立创商城(WWW.SZLCSC.COM)成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。自建6000多平米现代化元器件仓库,现货库存超50000种。本文由经作者授权发布并标注原创,转载请注明出处。
TPS54331DR/DC-DC电源芯片 | 0.6598 | |
ADM2483BRWZ-REEL/隔离式RS485/422收发器 | 8.97 | |
MAX44248ASA+T/精密运放 | 3.29 | |
STM32F030F4P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.26 | |
ADUM1201BRZ-RL7/数字隔离器 | 4.74 | |
STM32F103C8T6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 4.3 | |
STM32F103VCT6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 8.65 | |
STM32F103CBT6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 6.27 | |
TL072CDR/FET输入运放 | 0.3726 | |
STM32G030C8T6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.97 |
56万现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件
您确定要删除此收货地址的吗?
您确定删除此收货地址吗?
content
content