我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

【ALAP】C-V2X超强试驾体验,原来是基于这个模块

2020-11-24 18:33:39阅读量:1603

文章来源:阿尔卑斯中国

10月29日,经过3天的奋战,阿尔卑斯阿尔派(ALAP)圆满完成了“新四跨”的各项功能演示,以及大规模先导测试活动。3天以来,有10多家整车厂商,30多家终端厂商,经销商,合作伙伴及示范区观摩团试乘了ALAP方案的演示车。在试乘过程中,ALAP获得了试乘嘉宾的一致好评。“你们作为供应商,UI界面和信号响应做的比我们都好,向你们学习!”,“今年的新四跨,你们做的特别好,尤其是UI美观度,V2I, V2V响应的人性化,信息传递的可靠性和稳定性在我试乘的厂家中表现最好”。诸如此类的感言既是对我们方案的肯定也是对我们今后工作的鞭策。


  
图 |  “新四跨”首日全体参试车辆和人员合影


  
图 | 中国信科集团陈山枝副总裁为我们的演示“点赞”


试乘的功能展示

在2020年的“新四跨”中,组委会安排了相关厂商在嘉定汽车城试验环道上布置了15个RSU(路侧单元),分别用来演示“全路段禁停预警”,“前方行人提醒”,“前方学校预警”,“急弯预警”,“禁止鸣笛预警”,“前方加油站提醒”,“即将驶入桥梁提醒”等V2I(车与交通基础设施)功能。同时,多个交叉路口成功实现了绿波引导(交通灯杆上安装了RSU,用来广播红绿灯时长信息,车辆通过V2I功能接收信息后,可以提前预知前方红绿灯状态。在前方绿灯时,利用“车速引导”功能实现节油驾驶和缓解交通阻塞的目的)。

  
图丨“新四跨”演示路段中RSU的位置概览


  
图丨 V2I功能:“注意右急转弯”,“右后方来车”,“交通灯倒计时展示”


同时,ALAP和分组配对的合作车辆在公开道路上演示了具有代表性的V2V(车与车)功能。例如,如果本车需要变道,且相邻车道后方来车时,在转向灯激活的情况下,将会出现“注意后方来车”预警。当本车加速接近前车可能有碰撞危险时,本车将会显示“前方碰撞危险”。当前车发生异常并发出“非正常车辆信号”时,本车将会显示“前方异常车辆预警”。值得一提的是,本次“新四跨”采用了高精度地图和高精定位,实现了车道级的定位精度,因此“侧后方来车”警示得以完成,正前方和侧前方车辆故障得以区分,从而向真正的自动驾驶时代迈出了坚实的一步。


  
图 | V2V功能:“前方异常车辆”“绿波引导”展示
客户赞誉的背后

本次“新四跨”时间紧,任务重,ALAP的研发人员两周前就进驻封闭试验场进行开发调试。

  

图丨ALAP夜间在封闭测试场进行测试


根据国家法律法规,高精地图和高精定位的坐标信息需要进行偏转后再进行加密传输。我们经过日夜奋战,成功完成了大会规定的偏转要求。

  

图丨新四跨高精度地图和定位偏转加密流程图


这次大规模测试包括180台背景OBU(车载单元)和一台RSU,着重验证了在城市拥堵路段以及高速公路收费口车流密集状态下,如何保障车与车,车与路通信的安全性和可靠性,是业内第一次最接近实际场景的模拟。ALAP在有限的时间内率先通过了大规模测试,成功向业内证实了All-in-One解决方案在密集信号环境下的处理能力。

  
图丨大规模测试-交叉路口概念展示

ALAP的产品

ALAP带来了UMCC1 (All-in-One) C-V2X模块。该模块和战略合作伙伴大唐高鸿联合开发,采用了大唐的C-V2X芯片组,高度集成了应用处理器(AP),可以作为TCU/T-Box的处理核心,代替昂贵的应用处理器,从而为顾客节约成本。软件方面,ALPSALPINE提供从底层固件,中间层的Stack软件,以及应用层软件全套解决方案。软件按照A-SPICE3流程开发,保证了质量。ALPSALPINE也可提供不同层级的应用解决方案,适应不同客户的需求。

    

图丨ALPSALPINE UMCC1 C-V2X模块


为了方便客户评价和开发,ALAP还提供了EVB(Evaluation Board)和EVK(Evaluation Kit),以及测试用鲨鱼鳍天线。客户可以利用我们的产品大幅提高开发效率,从而加速推向市场。

  
图丨 ALAP的C-V2X EVB

    
图丨第三代EVK Box和匹配的鲨鱼鳍天线


团队展示

  
图 | ALAP部分参与调试和现场保障的技术人员合影

  

图 | ALAP部分说明员和活动协调员合影


>>更多阿尔卑斯产品请访问

标签图标
ALPS | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | 新四跨