我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

最新!三星Fab关闭,SSD主控产量受影响超90%

2021-03-09 17:37:51阅读量:496来源:芯片大师

导读:三星S2晶圆厂停产继续发酵,近日台媒曝出,三星NAND Flash控制IC在4月产量受影响超90%,SSD供应下降可能推涨市场价格。


  

图:三星SSD 主控IC


芯片大师曾报道,三星位于美国得州奥斯汀的晶圆厂(S2)此前因暴风雪停电、停水而持续关闭中,三星从韩国派出工程师赴美评估后表示无能为力,最快恢复时间可能要到四月中旬


3月9日,台湾工商时报援引根据三星对客户发出的信函称,该厂负责生产的NAND Flash控制IC在4月产出量超九成受影响,自5月起才会逐步恢复。


其中,中低端与服务器用两款SSD 自4月起出货完全受影响,5月则分别有10%至30%左右无法供应;高端PC用SSD则3月起75%受影响,5月约10%受影响。


  

图:三星部分SSD型号


同时,由于该厂生产的NAND Flash控制IC仅供三星自家模组使用(基本不外供),因此预计短期内市场三星部分消费级SSD产品供应将急剧减少,考虑到其市场影响力,不排除造成主控IC和SSD涨价的潜在影响。


在S2厂目前的两条产线中,一条使用该公司的14LPP 和11LPP 技术,主要产品为手机AP、汽车FSD,对应两大客户据传为高通和特斯拉;而在另一条生产线上使用其成熟的28nm–65nm节点,主要产品为SSD主控IC、汽车MCU等,客户除三星自己外还包括瑞萨


  

图:采用三星14nm的特斯拉FSD


S2晶圆厂每月约占全球300毫米晶圆产量的5%,自2月16日停产以来日均损失约合人民币5,700万元,而对供应链的负面影响已经开始显现。


  

图:特斯拉Model Y新车交付延长


当地时间3月8月,据外媒CNET报道,特斯拉已悄悄更新了Model 3的交付时间,在Model 3和Model Y订购网页中显示,这两款车型的交付时间均延长了两个月


尽管特斯拉没有解释原因,但资本市场是极为敏感的,同日,特斯拉美股暴跌5.84%


而另一家大客户——深受芯片产能不足困扰的高通更是雪上加霜。


  

图:高通CEO 安蒙


在最近接受采访时,高通CEO 安蒙表示,如果现在有什么事情让他彻夜难眠,那就是半导体行业的供应危机。目前市场上对科技产品的需求很旺盛,但是半导体供应链并没有做好准备


安蒙表示,这场芯片供应危机可能持续到2021年底,而高通主要依赖台积电和三星为其代工手机芯片。此前,芯片大师曾报道供应链:交期30周+,手机芯片极度短缺,高通手机套片交期已超过30周。


以下芯片大师整理了全球和国内主要SSD主控IC厂商


国际厂商:Marvell 美满电子,Samsung 三星,OCZ/Toshiba 东芝


台湾厂商:SMI 慧荣科技,Phison 群联,JMicron智微


大陆厂商:Sage 华澜微电子,MaxIO 连芸科技,Innogrit 英韧科技,YeeStar 得一微电子,GOKE 国科微,Starblaze 忆芯科技


相关链接:

损失已超5亿,三星奥斯汀Fab恐停产至四月中旬

停产一周后,三星 Fab 又被自来水“卡了脖子”?

供应链:交期30周+,手机芯片极度短缺