您好,请登录 免费注册
手机立创
  • 微信小程序

    找料更方便

  • 立创APP

    体验更友好

  • 立创公众号

    售前咨询,优惠活动

消息(0)
我的订单 购物车(0)
联系客服
  • 4000800709

    点击QQ咨询

  • 0755-83865666

    0755-83865666

    拨打电话咨询

帮助中心
供应商合作

温馨提示

您上传的BOM清单格式不准确,当前支持上传xls、xlsx、csv、JPG、PNG、JPEG格式,请检查后重新上传

BOM正在分析中...
首页 > 行业信息 >你知道COB光源和LED SMD的区别吗?
  • 你知道COB光源和LED SMD的区别吗?

  • 2021-09-15 16:39:23 阅读量:1681


COB光源是什么?


COB光源是指芯片直接在整个基板上进行邦定封装,即在里基板上把N个芯片继承集成在一起进行封装。主要用来解决小功率芯片制造大功率LED灯问题,可以分散芯片散热,提高光效,同时改善LED灯的眩光效应。COB光通量密度高,眩光少光柔和,发出来的是一个均匀分布的光面。


COB光源是在LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。


COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。



图片



电性稳定,电路设计、光学设计、散热设计科学合理;采用热沉工艺技术,保证 LED具有业界领先的热流明维持率(95%)。便于产品的二次光学配套,提高照明质量。高显色、发光均匀、无光斑、健康环保。安装简单,使用方便,降低灯具设计难度,节约灯具加工及后续维护成本。


SMD LED是什么?


SMD LED就是表面贴装发光二极管的意思,SMD贴片有助于生产效率提高,以及不同设施应用。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。它的电压为1.9-3.2V,红光、黄光电压最低,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。


当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。


集成LED一般是市场上对COB光源的一种别称,但实际上并不能将COB光源的特点描述清楚。COB指Chip-On-Board,将小功率芯片直接封装到铝基板上快速散热,芯片面积小,散热效率高、驱动电流小。因而具有低热阻、高热导的高散热性。相比普通SMD小功率光源特点:亮度更高,热阻小(《6℃/W),光衰更小, 显指更高,光斑完美,寿命长。


有的也将SMD的小功率光源均匀的排列在铝基板上也称为集成LED,但实际上这种集成只是将已封装好的SMD光源(成品光源)焊接在铝基板上面(如下图1),并非COB光源;将小功率芯片(LED芯片)直接封装到铝基板上的才是COB(如图2)。所有的COB光源都是集成LED光源,但集成LED光源并非都是COB.


LED SMD光源是单颗的贴片LED灯珠;COB光源是集成了多颗LED SMD芯片,封装成为一个整体,比同样功率的LED SMD光源体积更小,亮度更高。


关于COB光源和LED SMD,可以在立创商城进行下单购买。立创商城是中国领先的现货元器件交易平台。100%原装正品,40万SKU现货,4小时闪电发货!  


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。 


您的浏览器版本过低(IE8及IE8以下的浏览器或者其他浏览器的兼容模式),存在严重安全漏洞,请切换浏览器为极速模式或者将IE浏览器升级到更高版本。【查看详情】
推荐您下载并使用 立创商城APP 或者最新版 谷歌浏览器火狐浏览器360浏览器搜狗浏览器QQ浏览器 的极(高)速模式进行访问。
© 2025 深圳市立创电子商务有限公司 版权所有

提示

您确定要删除此收货地址的吗?

请填写订单取消原因

提示

您确定删除此收货地址吗?

成功提示

content

失败提示

content

微信咨询

关注公众号咨询客服

咨询客服
  • 在线客服热线

    0755-83865666

  • 服务时间

    工作日  8:30~20:30

    节假日  8:30~18:00

  • 服务投诉

QQ咨询
投诉意见

紧急问题投诉电话:

18826549599

更快的受理通道

对常规通道处理结果不满意

请在此扫码

此意见箱直通立创管理层

优惠券 建议反馈
填问卷 立创用户体验问卷调查 立即参与
活动规则
活动规则
展开客服