我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

加密芯片原理与选型

2024-06-18 14:13:24阅读量:2691

在日益增长的物联网和嵌入式软件智能设备应用中,信息安全成为一个核心议题。加密芯片因此变得至关重要,它们能够在硬件层面提供保密性、数据完整性和身份认证等安全保障。下面我们将详细介绍加密芯片的概念、使用的必要性和选型指导。

1. 什么是加密芯片? 

加密芯片是一种专门设计用于执行高效和安全加密运算的硬件设备。这些芯片内部集成了多种加密算法,如公钥基础设施(PKI)、对称加密算法(AES)、哈希算法(SHA)等,以硬件的形式直接实现,提供比软件实现更高的安全性。加密芯片通常还包括如防篡改、安全启动、硬件随机数生成器等物理安全措施,进一步增强设备和数据的安全保护。

 

加密芯片功能组成(以MOD8ID为例)

 

2、智能设备与IOT设备的加密芯片应用

物联网设备连接了各种物品,涵盖了传感器、执行器、智能家居、智能车辆等,它们通过互联网进行通信,必须确保通信过程的安全和隐私。因此,加密芯片的应用越来越广泛。以下是对MOD8ID和MOD208加密芯片在物联网中的应用场景进行介绍,同时加入了针对设备隐私保护的措施。

身份认证和安全通信

物联网设备间的通信需要进行身份认证和安全通信,以防止黑客攻击和恶意用户的访问,同时保护数据的隐私和完整性。MOD8ID和MOD208加密芯片都具备强大的身份认证和安全通信功能。MOD8ID加密芯片由模微半导体推出,具备高安全性、低功耗和高集成度的特点。支持ECC加密算法,拥有256位安全密钥,同时提供硬件随机数生成器、加密密钥管理和防攻击等安全功能。这使得MOD8ID可以广泛应用于物联网设备的身份认证和安全通信,保障数据传输的完整性和机密性,防范中间人攻击和数据窃取。MOD208加密芯片基于SHA-256哈希算法,拥有128位安全密钥,支持多种安全协议和加密算法,功耗低、可靠性高。在物联网设备的安全通信和身份验证方面,MOD208同样具备广泛应用前景。它可防范攻击者的伪造、篡改和窃取身份信息等行为,同时通过安全引脚和I2C接口与主控制器进行通信。

 

嵌入式软件防克隆

嵌入式系统中的软件往往是公司的重要资产,需要受到保护。加密芯片能够提供软件防克隆功能,防止黑客攻击和盗版行为。MOD8ID和MOD208加密芯片均具备软件防克隆功能。MOD8ID加密芯片内置Secure Boot功能,可以防止恶意软件的启动和运行,通过验证设备的软件合法性和完整性来抵御攻击。同时,MOD8ID还可用于保护程序代码和数据的完整性,防范黑客攻击和数据窃取。MOD208加密芯片同样可用于软件防克隆。它能够验证设备的软件合法性,防止恶意软件的启动和运行,并保护程序代码和数据的完整性,防范攻击者的数据篡改和程序代码修改。

 

专用设备隐私保护电路(Privacy Circuit Policy)

针对设备隐私保护,除了以上技术措施外,还可采用硬件级别的保护措施。例如,在AI语音设备中,可以通过物理开关或按钮来控制设备的监听功能,确保用户在不需要时可以随时关闭。另外,加密芯片也可以用于保护设备中存储的隐私数据,通过加密技术防止未经授权的访问。这些措施有助于确保设备在提供功能的同时,保护用户的隐私权和数据安全。

 

3. 加密芯片选型指导

 

在选择合适的加密芯片时,考虑以下几个关键因素至关重要:

安全需求:根据设备的安全等级需求选择支持相应加密算法和安全功能的芯片。

性能要求:考虑加密操作的处理速度和功耗,选择能满足性能要求同时保持能效的芯片。

成本考量:评估芯片成本与预算匹配情况,以及长期的维护和升级费用。

集成复杂度:选择与现有系统兼容,且易于集成的芯片,减少开发难度和时间。

MOD8ID和MOD208是模微半导体推出的两款广泛应用的加密芯片,尽管它们在功能和应用场景上有所重叠,但在特定场景下的选择可能会有所不同,这时很多用户在选型时候需要注意的。

 

物联网设备安全通信和身份验证应用

物联网设备通常需要确保通信的安全性和进行身份验证,这就需要使用加密芯片来实现。在这种情况下,MOD8ID是更佳的选择,因为它拥有更丰富的加密算法和协议支持:MOD8ID支持多种加密算法和协议,如AES、ECC、SHA-256、HMAC和ECDSA等,相比之下,MOD208的支持更为有限。此外,MOD8ID还具备Secure Boot功能和软件防克隆功能,可保护设备的安全性和知识产权。

 

嵌入式软件防克隆应用

在嵌入式设备中,软件防克隆是一种常见的应用场景,可以通过加密芯片来实现。在这种情况下,MOD208是更佳的选择,因为它具备以下优势:

低成本和高可用性: MOD208的价格较为实惠,适合大规模应用。

软件防克隆功能: MOD208支持软件防克隆功能,能够有效保护设备中的软件代码和数据。

 

4. 加密芯片规格比较

 

特征

MOD8ID/MOD5FM

MOD208

加密算法

AES-128/256, ECC-P256,ECC-P224, SHA-256, HMAC, ECDSA, TRNG等

SHA-256, HMAC, PRNG等

功耗

低功耗

低功耗

集成度

高集成度

较高集成度

可用性

通讯方式

I2C, 1-Wire,可扩展协议等

I2C, 1-wire 等

应用场景

物联网设备安全通信和身份验证、安全存储、密钥管理、数字签名,隐私保护电路等

嵌入式软件防克隆、身份验证、设备身份认证等

 

 

选型建议

加密芯片作为一种关键的安全设备,在物联网设备中扮演着重要角色,其应用范围涵盖安全通信、身份验证和嵌入式软件防克隆等关键领域。其多种安全功能包括加密、身份验证、数据完整性保护以及软件防克隆等,为设备提供了全面的安全保护。在选择适合的加密芯片时,需综合考虑安全等级、功耗和集成度、支持的算法和协议、成本以及可用性等因素,以确保设备在安全性和性能方面达到最佳平衡。

 

5. MOD8ID如何替换ATECC608A

MOD8ID加密芯片的一个重要特点是其与ATECC608A的PIN2PIN兼容性,这意味着它可以直接替换现有系统中的ATECC608A芯片,而无需对硬件设计进行任何修改。这一点对于设备制造商来说具有极大的吸引力,因为它极大简化了升级流程,缩短了产品上市的时间,同时也降低了升级成本。

 

对于软件层面,MOD8ID也做到了与ATECC608系列的软件库(Cryptoauthlib库)兼容,这意味着开发者不需要更改现有的代码就可以实现芯片的替换。这不仅减少了开发工作量,而且降低了可能由于代码修改而引入的新的安全漏洞风险。

 

MOD8ID加密芯片的推出,是国产加密技术发展的一个里程碑。它不仅在技术上实现了与国际先进水平的接轨,更在安全性、易用性和成本效益上为客户提供了极具吸引力的解决方案。对于那些正在寻求提高产品安全性、加快产品上市速度的企业来说,MOD8ID无疑是一个理想的选择。

 

随着物联网设备在各个领域的广泛应用,MOD8ID加密芯片的推出为这些设备的安全保护提供了强有力的技术支持。未来,随着更多的创新和应用的实现,MOD8ID及其后续产品将继续在加密芯片领域扮演着越来越重要的角色。

 

 

标签图标
MODSEMI(模微半导体) | 加密芯片