收藏官网,优惠快人一步
您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹
Raspberry Pi树莓派是一款极受欢迎的小型单板计算机,自2012年首次问世以来,已经成为全球开源硬件和嵌入式应用的标杆。最新推出的Raspberry Pi 5型号,功能更加强大和全面!
性能飞越前代
Raspberry Pi 5搭载了一颗全新的Broadcom BCM2712四核Arm Cortex-A76 CPU,时钟频率高达2.4GHz,相比前代处理器性能提升了约3倍。同时配备了高达4GB的LPDDR4X-4267 SDRAM内存,内存带宽也大幅提升。
这种大幅度的硬件升级,使Raspberry Pi 5能够轻松胜任各种计算密集型任务,如视频编解码、机器学习、3D渲染等。Raspberry Pi 5 的性能是树莓派在 2012 年推出的初版 Raspberry Pi 的 150 倍。Pi 5性能的提升很大程度上得益于巧妙的工程设计,得益于每年数百万台计算机的规模经济和摩尔定律的持续运行。相比上一代产品,Raspberry Pi 5的整体性能已经堪比入门级PC。
全新接口设计
在接口方面,Raspberry Pi 5也进行了全面升级。它拥有双HDMI 2.0端口,支持4K分辨率视频输出;802.11AC双频制式WiFi;千兆以太网接口;以及2个USB 3.0接口和2个USB2.0。此外,GPIO接口也得到了优化和扩展。这些升级不仅提升了设备的连接能力和多功能性,同时也为用户带来了更好的使用体验。无论是作为家庭影音中心,还是工业控制设备,Raspberry Pi 5都能胜任。
广泛的应用场景
凭借出色的硬件性能和丰富的接口选择,Raspberry Pi 5可以应用于非常广泛的领域。从家庭娱乐、智能家居到工业自动化、边缘计算,乃至人工智能和机器学习领域,Raspberry Pi 5都能发挥重要作用。
作为一款高性价比的开源硬件平台,Raspberry Pi 5必将进一步推动物联网、智能设备等前沿技术的发展,为创客群体和专业开发者提供强大的创作工具。可以预见,未来Raspberry Pi 5必将成为各种创新应用的重要基础。
全新的Raspberry Pi 5无疑是这款备受欢迎的迷你电脑系列的又一次出色进化。无论是性能、接口还是应用场景,它都较前代产品有了大幅提升,必将进一步扩大其在全球范围内的影响力。对于广大用户来说,这无疑是一款值得期待和拥有的神奇设备。
Raspberry Pi 5 2GB内存版本全新上线
经过测试,Raspberry Pi 5运行时占用的资源比大多数通用 Linux 发行版要少得多。因此,即使用户想要驱动双 4Kp60 显示器,或打开多个浏览器标签,或从源代码编译复杂软件,这个新的、成本更低的2GB版本完全也可以满足大多数人的使用要求。目前,树莓派已经正式推出Raspberry Pi 5的2GB、4GB、8GB版本,各版本均可在立创商城订购现货!
TPS5430DDAR/DC-DC电源芯片 | 1.17 | |
DS18B20+/温度传感器 | 4.54 | |
AD623ARZ-R7/仪表放大器 | 13.54 | |
STM32F030F4P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.21 | |
ULN2003ADR/达林顿晶体管阵列 | 0.3762 | |
STM32F103C8T6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 4.24 | |
STM32F103VCT6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 7.8 | |
STM32F103CBT6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 6.27 | |
OP07CDR/精密运放 | 0.4075 | |
STM8S003F3P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 1.0396 |
56万现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件
您确定要删除此收货地址的吗?
您确定删除此收货地址吗?
content
content