我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

高通最新旗舰芯片,骁龙8 Elite对决天玑9400!

2024-10-25 14:12:05阅读量:2276

当地时间 10 月 21 日,芯片大厂高通于美国夏威夷举办 2024年 骁龙高峰会,公布推出最新旗舰手机 SoC 骁龙8 Elite 和用在AI PC里的第二代高通Oryon CPU。

 

骁龙 8 Elite也就叫做骁龙8至尊版,该 SoC 整体性能提升40%能效提升40%整体功耗降低27%

 

外界预期,高通骁龙8 Elite 强力出击,将与联发科本月初发表的天玑9400直球对决,而两强激战的最大赢家则是台积电,因为两者都采用台积电的先进制程工艺。

 

高通大会

来源高通

 

话不多说,下面就来详细介绍一下高通此次发布会的重头戏:骁龙8 Elite

 

制程工艺

 

骁龙 8 Elite采用与联发科天玑9400一样的台积电第二代 3nm制程,即N3E制程。

 

据台积电最新数据显示,N3E相比第一代的N3将带来5%左右的性能提升,良率也更好,成本相比前代的N3也更低。

 

 

高通骁龙至尊版

来源高通

 

CPU性能

 

骁龙 8 Elite首次采用自研的第二代 Oryon CPU ,高通称其为“全球最快的移动CPU”,采用了新的架构:2个超级内核和6个性能内核

 

超级内核主频高达4.32GHz,超过了联发科天玑9400和苹果A18 Pro,其最大CPU总缓存达到了24MB。性能内核主频为3.52GHz

 

其CPU单核和多核性能都提升了45%,功率性能降低了40%,浏览器性能提高62%,整体二级缓存容量提升到了24MB

 

高通骁龙至尊版

来源高通

 

GPU

 

骁龙8 Elite采用的是全新的Adreno 830 GPU,基于新的切片架构,有3个切片,每个切片以 1.10GHz 的时钟速度运行。

 

峰值性能提升44%,能效提升25%,功耗降低了40%,频率1100MHz ,具备 12M 独立缓存

 

GPU 性能提升 40%,光线追踪性能提高 35%,支持 Unreal Engine 等先进的游戏引擎。

 

高通骁龙至尊版

来源高通

 

AI 性能

 

骁龙8 Elite 搭载最新的 Hexagon NPU,具备6核向量(vector)加速器和8核标量(scalar)加速器。AI 性能提升 45%,单位功耗性能提升 45%,其出词速度达到了70 tokens/s以上。还支持端侧多模式 AI,4k上下文窗口。

 

  • 可以直接拍摄账单让AI完成支付,让AI平分账单

  • 随时让AI告诉我们路边看到的事物是什么?有什么背景?

  • AI拍照可以自动捕捉,还可以帮你P图,拍摄视频时,可以消除视频中的多余部分

     

高通骁龙至尊版

来源高通

 

连接和音频

 

连接方面,该芯片配备新的 Snapdragon X80 调制解调器和 5G Advanced 支持,提供“AI 增强”的 Wi-Fi 7。音频方面,其支持了高通XPAN技术,安全方面,其支持针对AI模型的音频和视频版权保护。

 

会上,高通宣布小米 15 系列手机将全球首发骁龙 8 至尊版芯片。除此以外,华硕、荣耀、iQOO、一加、OPPO、真我、三星、vivo、中兴、摩托罗拉、努比亚等各大厂商都准备在未来几周推出搭载骁龙 8 Elite 芯片的机型。

 

 

高通骁龙至尊版

来源高通

 

此前联发科的天玑9400同样也采用台积电3nm制程,主要也是在功耗、影像、游戏体验与光线追踪性能,生成式AI应用支持等方面有升级。

 

市场对于两款芯片的满意程度,将决定接下来几个月的出货表现。

 

目前,2024年所有旗舰手机SoC,全部亮相完毕,你会看好哪家芯片