我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

花70元,做了个户外电源!100W,能用好久……

2025-02-06 11:36:32阅读量:1486

做了个mini逆变器!

额定功率100w!Max200W!

mini逆变器

 

它有什么作用?

适用于停电应急、户外供电。举个例子:

①手机充电:90W充20分钟,消耗0.03度电。(而且逆变器给手机充电,适配性很高)

②40W左右的节能灯,一度电最多使用25h

③30W的风扇,能使用33h左右。

这些同时上,能使用多久呢?

大概14h

而且尺寸比市面上大多电源小巧,放在口袋或者背包里就能带出去!还容易进行拓展!

这个含金量谁懂!!!

补充:去哪找一度电的电池呢?

一般来说蓄电池比较好找,但是单块电池容量也不咋大,用不了多久。所以,我认为,应急逆变器功率无需过大。而小体积却很重要,因为在紧急情况时,应尽量减少操作难度,操作应越简单越好,且容易进行扩展。

但是……听说闲鱼30多就能拿下一个?我为什么要自己做?

是这样的,市面上的小体积逆变器,要么是功率太小,要么输出不是正弦波,大多为方波,少部分输出仅为高压直流。

方波逆变器或者输出直流会有什么危害呢?

一是带感性负载噪声会非常大而且方波里的谐波会把铁芯加热,导致电机寿命大大减少【方波】,输出直流的逆变器带感性负载只能说是没有反应;

其次是使用此类逆变器带充电器或者电源适配器时,容易损坏电源, 功率稍较大的电源根据国家要求需要配有PFC【通常100W左右的充电器一般都配备pfc】,大部分电源的APFC在输入这种波形的电压时容易出现逻辑错误,轻则不能正常工作,重则损坏apfc

这是正弦波、方波、修正波的波形图:

正弦波、方波、修正波的波形图

【图片仅供参考】

  • 正弦波,顾名思义,电压波形成正弦函数变化,正弦波的电压变化平滑,而修正波和方波的上升下降沿却很陡。

  • 修正波就是在方波的基础上,把全桥的死区时间调大,以达到类似正弦波的波形,但实际用起来和方波效果是一样的.

为此,我打算自己做一台符合我使用的正弦波逆变器,作为应急使用,无特殊情况时,也可当做车载逆变器使用

目前,该逆变器已开源,下面分享一下其——参数亮点、硬件设计&原理、实测情况、开源网址

 

01
参数/亮点

 

01 
逆变器参数
  • 输入 :方案1:DC(11-12.6V) ;方案2:DC(11-15v)  

  • 输出AC:220-240V

  • 额定功率:OUT  40-90W (后续实测长时间跑100W没问题的)   

  • 峰值功率:OUT 200W   

  • 空载功耗:4-6W    

  • 满载效率:≈90%    

  • 空载温度:≈室温+1℃       

  • 满载温度:80℃<半载温度60℃,温度为局部最高温度,非整机温度

  • 整机尺寸:114×50×20mm(±1%) 

 

02 
亮点
  • 低成本

  • 输出正弦波

  • 无需烧写程序易复刻,但需要一些动手能力,以及注意自行评估危险指数,因为含较高电压

  • 正常使用可以稳定工作在50W左右(70℃<)主要发热是后级滤波电感,满载状态下温度轻松上百,但是无关紧要。  

好的,我们进入原理讲解&实物制作教程

 

 

 

02
硬件设计

 

01 
设计图

 

功率主板原理图

功率主板原理图

 

功率主板PCB图

功率主板PCB图

 

 

 驱动小板原理图

驱动小板原理图

 

驱动小板PCB图

驱动小板PCB图

 

电容立板原理图

电容立板原理图

 

 电容立板PCB图

电容立板PCB图

 

 前后面板

前后面板

 

EQ3011初级绕组

EQ3011初级绕组

 

PCB实物图

PCB实物图

 

02 
原理说明

这里先给大家喝一杯水

因为下面都是干货……怕你看渴了(bushi)

拓扑结构:推挽准谐振+单极性调制正弦波后级

DC to AC to DC to AC

前级驱动采用EG的eg1611用ta最大的优点是ta集成了保护机制且稳压为PFM调制(因为是PFM稳压,所以本机器输入电压范围做不了很大,基本上12v上下一伏,因为输入电压高了他会频繁启停这会导致无法带载,具体供电方案描述在变压器的绕制部分有说),因为用的准谐振,所以不能用常规的占空比稳压,因为用占空比稳压会导致谐振回路不能0正常震荡,容易造成炸管【mos】。

拓扑结构:推挽准谐振+单极性调制正弦波后级

前级功率部分,在停电时我们最容易找的电压是12V,即电瓶。前级拓扑采用推挽,之所以用推挽是因为ta工作时一次只有一只管子导通,大大减小了导通损耗,在低压应用中有着很大的优势。

在次级LC谐振时前级的低压高压的电流波形都为正弦波,当电流过零时管子开通或关闭,实现零电流开关(zcs),减少损耗

 

波形图

黄色的为电流波形,绿色的为Vgs

谐振条件:变压器次级漏感和C7满足f=1/2π√LC即可实现。zcs谐振频率和负载阻抗也有关,所以调谐的时候要带着载调。

小功率的机器使用准谐振的收益并不大,我为什么还要在这里使用准谐振?

最大的好处是mos管输出尖峰大幅度减小,很大程度上避免了变压器输出电压虚高太多的情况。

推免升压

管子采用DFN5*6的管子,因为ta封装较小巧变压器采用EQ3011。为了增加空间利用率,采用平板变压器,初级至少可以塞进去1.4平方,次级可以塞进去0.1平方。然后输出经过超快恢复二极管的全桥整流和电容C12、9、8的滤波(c8、9耐压要450v或以上),得到平滑高压直流

电流取样采用互感器,且从高压端进行取样,这样做的好处有很多,最明显的是大大减小了发热量和自身损耗,同时,在同体积下用互感器能通过的电流更大

电流取样采取互感器

这个是电压反馈,电压经电阻分压后,送到TL431的控制引脚,当电压大于TL431的阈值电压时,TL431导通,经光耦隔离送到eg1611,进行逻辑处理

如果出现上电跳稳压的情况,可以将R38更换为4.3K,R41悬空,此时限压阈值为440v左右,按照原理图那个参数是420v左右。

逻辑处理

TL431必须用德州仪器ti的。

然后就是正弦波调制,这里采用的驱动同样来自EG,型号为eg8010,用这个一方面是为了方便不会编程的小伙伴进行复刻,另一方面,是因为我并不会单片机

需要温度保护,自行计算R1 R2。不要温度保护,R1不焊即可。

温度保护

后级功率部分用的四只DFN8*8的管子采用单极性调制,减小发热和开关损耗。然后输出的SPWM经过LC波器,得到正弦波50hz,电感:3mh 电容:2.2uf。

后级功率

 

03 
变压器制作教程

变比:2—2:60

注意:供电方案有两个

  • 方案1:供电11-12.6v次级绕60匝。固定用满电12.6v电池供电的建议这个。   

  • 方案2:11v-15v次级绕50匝。需要同时适配锂电池供电和车载点烟口供电的推荐这个 。

先制作一个绕制用的模具:6步

①准备一个直径11mm的管

②用胶带在管的一端粘几圈,直到这部分直径变成11.5mm

③准备两个FR-4板材的挡板,参考图片安装。eq3011内部高度为6mm,初级单片厚度约为0.2mm

FR-4板材的挡板

④准备一个0.4mm的醇粘漆包线,60匝(50匝)

醇粘漆包线

⑤然后喷点酒精甩甩,干了就从模具里拿出来。

醇粘漆包线

浸漆【绝缘漆】买自干型的。

绝缘漆

建议浸两遍以上绝缘漆,即泡一遍晾干后(2小时左右)再继续浸泡,以此类推,然后完全晾干就好了。这里我泡了三次。

然后开始组装变压器:3步

①如图,交叉放5*2片初级绕组(共11片)。

组装变压器

②然后放上次级,合上磁芯,磁芯合不上不要用力摁,磁芯会断。可以看到满满当当,没有多余空间,所以次级绕制时要注意尺寸。

组装变压器

焊上初级引脚,用金手指胶带固定磁芯,再整体浸漆,提高耐压能力。

组装变压器

然后变压器就做好了。

需要自行评估是否会发生初次级间的击穿打火一般用万用表测初次级电阻,一般上百MΩ这样。实测初次级耐压可打2kv以上。C7采用耐压大于或等于600v的NPO[C0G] 电容,或者mkph/cbb也行,但是能不能塞进去我就不知道了。

 

 

 

03
实测一下

 

01 
驱动/输出波形

由于我没有台式示波器,测的波形分辨率低没啥参考意义,所以:图片来自小柒(bilibili),忽略板子上的飞线,等效电路和文件中相同

前级波形↓

前级波形

前级管子如果是用我原理图推荐那个,那么只需焊一对管即可,预留两个空焊盘,减少不必要的开关损耗。

原理图 

正弦波后级高频臂调制波输出↓

后级管子用耐压大于等于600v的mos管即可,板子设计用带开尔文s的管子,但是实际应用中和普通的可以直接替换。

管子参数:耐电流十几二十安(Id持续)的就可以了,内阻最好小于0.2Ω

这里我使用的是STL23NM60ND

STL23NM60ND

滤波后波形↓ 

 |︶|︵|︶|︵|︶|︵|

滤波后波形

V out1-out2波形↓

V out1-out2波形

低频桥臂输出波形↓

低频桥臂输出波形

前级电流波形↓

调谐按照实际,用示波器看着调。因为用的是变压器漏感来谐振,然后每个人绕的不可能一模一样,所以按照实际自己调。

调节方法:

  • 变压器输出绕组一边串联5w以上1Ω电阻,或者加一个互感器(互感器变比随意,一般50:1够了;互感器两端并联2w以上10Ω电阻)

  • 示波器夹互感器/串联电阻两端,或者简单点用电流探头(不过我没有)

  • 逆变器输出带上负载,需要多少瓦就带多少瓦,一般带160w即可

  • 调节电位器改变前级开关频率,当在所需功率下电流波形为近似正弦波即可

  • 前级新增电位器,如果没法通过固定阻值的电阻(R59-R60)调到最佳频率,可以尝试使用电位器进行调节,能通过定值电阻调到的,这个电位器不焊即可,焊的话把引脚掰到两边直接焊接即可。

变压器

波形图

 

02 
整机功率/性能测试

 

空载功耗

测试条件:输出无负载、输入电压12.6v

输出无负载、输入电压12.6v

测试条件:输入12v

测试条件:输入12v

测试条件:输入11.5v

测试条件:输入11.5v

测试条件:输入11v

测试条件:输入11v

测试条件:输入10.5v

测试条件:输入10.5v

测试条件:输入10v

测试条件:输入10v

测试条件:输入9.9v

触发欠压保护

触发欠压保护

 

输出电压

测量设备:UT890D+ 

档位:AC600v

测试条件:空载、输入电压:12.6v

空挡

测试条件:空载、输入电压:12.6v

  

 

 

 

04
开源网址

本项目已开源!

——想复刻想给作者点赞复制开源网址 前往原文。

开源网址:https://oshwhub.com/fffff45451/pocket-inverter-minix10