收藏网址

收藏官网,优惠快人一步

您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹

|
|
0755-83865666
|
|
手机立创
|
面板定制
|
消息(0)
|

温馨提示

您上传的BOM清单格式不准确,当前支持上传xls、xlsx、csv、JPG、PNG、JPEG格式,请检查后重新上传

BOM正在分析中...
首页 > 应用与分享 > 基于NB-IOT的无人水质监测船
  • 基于NB-IOT的无人水质监测船

  • 2023-09-12 17:36:00 阅读量:3246
本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub @ u8xx 禁止商用,未经许可禁止转载点击看原文章


1、项目说明


本团队基于NB-IOT设计了无人水质监测小船。 旨在解决水质监测作业环境恶劣、重复性强、采样时间长的作业特点和任务需求。


  



2、项目功能


在STM32F4 系列的MPU芯片上搭载FreeRTOS,具有——水质监测、自主巡航、双重运动遥控、数据云传输、微信小程序等功能。


作者视角:
1、 以无人小船为监测平台,能够通过GPS和北斗双模模块的定位,通过电子罗盘和GPS配合PID算法和贪心算法实现自主巡航。

2、能够监测多种水质气象信息,包括:水温,pH值,浊度,TDS,气压,海拔,环境湿度温度,光照强度等。

3、 能够通过NB-IOT模块实现数据的远程传输。
4、 通过距离传输的433M模组进行远程控制,无限制距离控制采用微信小程序,二者可随意切换。 通过mqtt服务器与微信小程序通信,实时显示船体位置和运动轨迹以及下达船体运动命令,完成地图寻路。
5、 采用水泵监测水质,可装上清洁网通过规划湖面地图点位进行多点巡航。
6、 小程序上带有电量显示,船体当前状态提示,低电量报警值等功能。




3、设计图

小船的硬件系统主要分为4个部分:
1、 船体框架和动力螺旋桨电机。
2、 主电路和外围传感器器件等组成的电路驱动系统。
3、 4G调制解调器和UVC摄像头组成的图传系统。
4、 遥控器。
这是小船的电路设计图:


  

原理图击进入嘉创EDA编辑器打开)


  

PCB图击进入嘉创EDA编辑器打开)


  

无人船设计历程





值得注意的是:

为了保证船体行驶稳定,我们将图传模块和主电路分开。

船体的控制信息和数据通过NB-IOT模块传输给云服务器,而图像信息通过4G调制解调器直接传输给上位机,网络传输部分使用了两条链路同时工作,从而避免图传线路异常时,船体失联。

虽然会增加整体系统的功耗,但我们认为这是必要的取舍。


4、规格参数


  
尺寸:60x20cm
重量:1.3KG
巡航速度:1m/s-3m/s
最大航行时间:≥ 30分钟
搭载传感器类型:pH,TDS,水温,光照,海拔,环境湿度,环境温度
通信方式:2.4GHz, NB-IOT, 4GLTE
电池容量:5400mAh
工作温度范围:0~+70℃



5、船体组装与改造



01、 船体组装

将购买后的散件组装完成即可。

  



螺旋桨的安装图:

  

  




02、 船体钻孔

为了让船体具备水质采集与检测能力,必须在现有的船体框架上进行钻孔并安放传感器和采样装置。

  

上图可以看出,我们在船的盖板上安装了一个亚克力平台,平台上放置了一个密封的采样盒,并将传感器放入采样盒进行水质采样。

当然,你也可以直接将传感器外置进行采样,不过必须做好相应的放水措施。

注意:pH传感器比较脆弱,浸泡时间过长可能导致测量数据不准或损坏。



03、 添置浮力棒

船体内部放有各种器件,使得船体质量变大,在无人船航行的过程中可能会因为速度过快引起沉船风险。
需要在船体两侧加装浮力棒增加船体浮力。



04、 电路组装

按照项目的电路原理图进行焊接。

  

将电路板放入船仓内并连接上电源和各种线缆,船体上方的盖子一定要盖好再下水。

  



电子罗盘建议将它的接线出来,安装到船体尾部中间。
  

传感器需要放置在抽水系统盒子里面,打孔后采用防水胶704将其粘好,不会漏水即可。

抽水系统由两个水泵组成的: 一个是抽水进盒子的水泵、 一个是盒子里排水的水泵。

盒子里面不能完全封闭,所以在盒子上方开了两个孔连接管道用于空气流通,防止难以抽水。

抽水泵电机方向的正负极需要注意一下不能接反,否则也无法抽水进来。

  


  


抽取水面上的那个水泵的水管需要做一下处理,以防湖水的渣质抽到水泵里卡住水泵,无法工作。

如果堵住了,需要拆卸下面的螺丝,将头拿去用水冲洗薄膜。

  

电源的开关在船体尾部。

  



船体上方的盖子一定要盖好后再下水。

小心不要让水溅到主控板上,或者电路线上,建议是准备好纸张擦一下船壳上方的水。



04、 图传模块安装

相较于传统的图传模块,这个4G图传可以在任何4G信号覆盖到的地方工作。

真正摆脱了对于距离的限制。

  



项目中使用的4G调制解调器,使用了UFI设备改造而成。

这类设备通常是用来作为便携上网设备使用,其内部运行的是安卓系统。我们将设备改成常规的Linux系统,再搭载通用的摄像头即可实现图像获取功能。

改装方式如下:
①刷入armbian系统。
②连接UVC摄像头,这里有两种方法:

使用USBhub1拖4电路拓展主板的USB口。将设备插入usb口并从核心板上的摄像头接口拉电源线接上,并把UVC摄像头插上即可。

直接使用USB母对母转接头接入UVC摄像头。

  



这样虽然不方便后期的功能拓展,但无需焊接转接板,只要焊两根电源线。

  


06、微信小程序上机位说明



打开微信小程序列表搜索:“IOT太阳能水质船”,即可获取无人水质检测船的微信小程序上位机。



01、遥控器模式


使用2.4G遥控器控制船体。

在小程序上点击手动监测控制,直接驱动抽水泵将水槽灌满,进行水质监测,将传感器数据上传小程序。

  


02自主航行模式

用该模式采样往地图上设置坐标点,控制船体自主航行到坐标点自动进行水质检测,完成检测完后无需人为控制,自主返回出发点。

  

  

自主航行步骤:

①点击航行矫正按钮。注意:罗盘矫正成功,小程序上会提示Compass_Successful。

如果是Compass_error请重新矫正,直到看到Compass_Successful,不然无法进行下一步。

②点击设置路径点按钮,在地图上设置坐标点。

③点击开始任务,船体开始自主航行。

④状态提示。

  




07、MQTT服务器搭建

要使船体具备云功能,就需要搭建一个专门为船体提供MQTT服务的平台,这个平台必须具备公网IP环境。

可以通过以下两种方式获取MQTT服务器。

①使用EMQX Cloud的试用额度(不推荐):每月1百万分钟连接数和1GB流量的试用额度。

②搭建EMQX开源版私人MQTT服务(推荐):自己搭建MQTT服务器的好处是——无限制的流量和设备连接数。

在此之前你需要一台运行Linux操作系统的公网VPS。




08、图传软件安装



01、 安装motiion

首先需要在图传里面安装motion监控软件,用来驱动UVC摄像头。

①使用ssh进入图传的shell终端。
②在终端输入命令:apt install motion。

③编辑配置文件。



02、 安装zerotier软件

因为图传和上位机使用的网络环境并非公网,所以无法进行点对点访问,只能通过P2P远程组网的方式,将微信小程序上位机和图传,进行远程组件局域网来进行相互之间的访问。

①使用ssh进入图传的shell终端

②在终端中输入命令:curl -s  | sudo bash

这个命令会自动安装zerotier所需要的组件和程序本体。



09、 成本公布

项目成本:921.52元。


  


更多详情及附件,可从原工程查看。

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@u8xx禁止商用,未经许可禁止转载



 |  DIY  |  监测船
热门物料
型号
价格
STM32L051C8T6/单片机(MCU/MPU/SOC) 6.15
AD9834BRUZ-REEL/直接数字频率合成(DDS) 34.29
LMC6482AIMX/NOPB/精密运放 1.86
SN65HVD231DR/CAN收发器 3.85
ADM3251EARWZ-REEL/隔离式RS-232收发器 12.14
TLV62569DBVR/DC-DC电源芯片 0.1954
MAX3232ESE+T/RS232芯片 4
ISO1050DUBR/隔离式CAN收发器 2.05
OPA2188AIDR/精密运放 2.11
STM8L051F3P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) 2.1
您的浏览器版本过低(IE8及IE8以下的浏览器或者其他浏览器的兼容模式),存在严重安全漏洞,请切换浏览器为极速模式或者将IE浏览器升级到更高版本。 【查看详情】
推荐您下载并使用 立创商城APP 或者最新版 谷歌浏览器火狐浏览器360浏览器搜狗浏览器QQ浏览器 的极(高)速模式进行访问。
© 2022 深圳市立创电子商务有限公司 版权所有

提示

您确定要删除此收货地址的吗?

请填写订单取消原因

提示

您确定删除此收货地址吗?

成功提示

content

失败提示

content

微信咨询

关注公众号咨询客服

咨询客服
  • 在线客服热线

    0755-83865666

  • 服务时间

    工作日  8:30~20:30

    节假日  8:30~18:00

  • 服务投诉

QQ咨询
优惠券
芯媒体

立创商城旗下芯媒体

微信号:icsight

建议反馈
填问卷 立创用户体验问卷调查 立即参与
活动规则
活动规则
展开客服