![嘉立创PCB](https://jlc-prod-pbt-common.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pbt/cms/jlc/781ee31b-760c-43db-b11f-2721e049101b_%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9Blogo%402x.png.png?Expires=3513271185&OSSAccessKeyId=LTAI5tMSqpMTLBcDFwY5pZRG&Signature=65AnlxYI%2BvJZAXKnFiNf6YtfPfA%3D)
![嘉立创FPC](https://jlc-prod-pbt-common.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pbt/cms/jlc/6c980e9e-4fad-4df5-b106-2294a46a2872-dddddd.png?Expires=3515161322&OSSAccessKeyId=LTAI5tMSqpMTLBcDFwY5pZRG&Signature=wQhj4shOM1j%2BYQo3jLy8MhDJXt4%3D)
![嘉立创SMT](https://jlc-prod-pbt-common.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pbt/cms/jlc/c1732c05-c8d9-46fd-982f-2df563a6e5c2_dddddd.png.png?Expires=3513271185&OSSAccessKeyId=LTAI5tMSqpMTLBcDFwY5pZRG&Signature=kLCfprLIvWs4QFKajPzFzA1qcVc%3D)
![嘉立创激光钢网治具](https://jlc-prod-pbt-common.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pbt/cms/jlc/6dc0054f-0997-4582-9471-ba1af2460049_dddddd.png.png?Expires=3513271186&OSSAccessKeyId=LTAI5tMSqpMTLBcDFwY5pZRG&Signature=uc%2FOAKGLSUy48Pd8uzZ2g6gPnHQ%3D)
![元器件商城](https://jlc-prod-pbt-common.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pbt/cms/jlc/10c6a71a-4eed-4af6-9573-7a0439fedf28-%E7%AB%8B%E5%88%9Blogo%402x.png?Expires=3519924884&OSSAccessKeyId=LTAI5tMSqpMTLBcDFwY5pZRG&Signature=BPdbAZnvS%2FamI%2FVET13ee6%2BmF%2FM%3D)
![中信华](https://jlc-prod-pbt-common.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pbt/cms/jlc/b49610a2-5f7a-41ff-a601-a1e9b304543f-%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9Blogo%402x%20%281%29.png?Expires=3519893193&OSSAccessKeyId=LTAI5tMSqpMTLBcDFwY5pZRG&Signature=DyY7qb3U0BqPFSlFKFwgfV51uks%3D)
收藏官网,优惠快人一步
您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹
1.什么是 Flash
Flash ROM 是近些年应用最广、速度最快的只读存储器,原理是从 EEPROM 基础上改进发展来的,特点是擦除和编程速度快,因此得名为闪速(或闪烁)存储器,简称闪存。
NOR Flash 和 NAND Flash 是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出 NOR Flash 技术,彻底改变了原先由 EPROM 和 EEPROM 一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了 NAND Flash 结构,后者的单元电路尺寸几乎只是 NOR 器件的一半,可以在给定的芯片尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。
2.NOR Flash ROM
NOR Flash ROM 的特点是以字节为单位随机存取。这样,应用程序可以直接在 Flash ROM 中执行,不必再把程序代码预先读到 RAM 中。NOR Flash ROM 的接口简单,与通常的扩展存储器一样,可以直接连接到处理器的外围总线上。
3.NAND Flash ROM
NAND Flash ROM 应该是目前最热门的存储芯片了。因为我们生活中经常使用的电子产品都会涉及到它。比如你买手机,肯定会考虑64GB,还是256GB?买笔记本是买256GB,还是512GB容量的硬盘呢?(目前电脑大部分采用了基于 NAND Flash 产品的固态硬盘)。
与 NOR Flash ROM 相比, NAND Flash ROM 以页(行)为单位随机存取,在容量、使用寿命和成本方面有较大优势。但是它的读出速度稍慢,编程较为复杂,因此大多作为数据存储器使用。嵌入式产品中包括数码相机、MP3 随身听记忆卡、体积小巧的U盘等均采用 NAND Flash ROM 。
在存储结构上,NAND Flash 内部采用非线性宏单元模式,全部存储单元被划分为若干个块(类似于硬盘的,一般为8 KB),这也是擦除操作的基本单位。进而,每个块又分为若干个大小为512 B的页,每页的存储容量与硬盘每个扇区的容量相同。也就是说,每页都有512条位线,每条位线连接一个存储元。此时,要修改NAND 芯片中一个字节,就必须重写整个数据块。当Flash 存储器的容量不同时,其块数量以及组成块的页的数量都将不同。相应地,地址信息包括了列地址、块地址以及相应的页面地址。这些地址通过8位总线分组传输,需要多个时钟周期。当容量增大时,地址信息增加,那么就需要占用更多的寻址周期,寻址时间也就越长。这导致NAND Flash的地址传输开销大,因此并不适合于频繁、小数据量访问的应用。
相比较而言,NAND 型 Flash 存储器具有更高的存储密度、更快的写人速度、更低的价格以及更好的擦写耐用性等优点,非常适用于大量数据的存储。但由于NAND Flash的接口和操作都相对复杂,位交换操作频繁,因此通常还要采用错误探测/错误纠正(EDC/ECC)算法来保护关键性数据。
例如深圳雷龙有限公司的 CSNP32GCR01-AOW 芯片。
一.免驱动使用。SD NAND内置了针对NAND Flash的坏块管理,平均读写,动态和静态的EDC/ECC等算法。
二.性能更稳定。由于NAND Flash内部是先擦后写机制,如果软件处理不当,在突然掉电的时候就会导致数据丢失。而SD NAND内部自带的垃圾回收等机制可以很好的规避这个问题。因此CS创世的二代产品才会通过10K次的随机掉电测试。
三.尺寸更小。目前SD NAND 是68mm 大小,8个pin脚,相比Raw NAND的1220mm大小,48个pin脚,采用SD NAND可以做出更小巧的产品,而且也能节省CPU宝贵的GPIO口(这点对于MCU单片机来说更是重要)
四.SD NAND可选容量更多。目前有128MB/512MB/4GB容量。而SLC 的Raw NAND 主流容量128MB,512MB已经少见,供货周期也很长;单颗4GB的Raw NAND基本都是MLC或者TLC NAND的晶圆,管理起来更复杂。
不用写驱动程序自带坏块管理的 NAND Flash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8 封装,标准SDIO接口,兼容SPI,兼容拔插式TF卡/SD卡,可替代普通 TF卡/SD 卡,尺寸 6.2x8mm ,内置平均读写算法,通过1万次随机掉电测试耐高低温,机贴手贴都非常方便,速度级别Class10(读取速度 23.5MB/S 写入速度 12.3MB/S )标准的 SD2.0 协议普通的SD卡可直接驱动,支持TF卡启动的 SOC 都可以用 SD NAND。
OR-3H7-4GB-TA1-G(GK)/晶体管输出光耦 | 1.55 | |
SMD1812-300C-16V/自恢复保险丝 | 0.281533 | |
STM32F072C8T6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 6.19 | |
SMD1206-010C-60V/自恢复保险丝 | 0.117877 | |
1N4148WS/开关二极管 | 0.015915 | |
ESP32-WROOM-32-N4/WiFi模块 | 19.57 | |
TPS5430DDAR/DC-DC电源芯片 | 1.28 | |
TPS54560DDAR/DC-DC电源芯片 | 4.42 | |
MAX13487EESA+T/RS-485/RS-422芯片 | 4.35 | |
AD7616BSTZ/模数转换芯片ADC | 78 |
56万现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件